This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:环路滤波器-要使用哪种类型的电容器?

Guru**** 2549560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/709585/cc1125-loop-filter---which-type-of-capacitor-to-use

器件型号:CC1125

尊敬的 TI 支持:

如您所知,目前缺少组件/分配(例如电容器)。 目前、我们无法为 CC1125环路滤波器购买合适的电容器(1、8nF 10V 5% SMD0402 Murata GRM1557U1A182JA01D)。 详细信息:市场上没有 COG 或 U2J 类型。

 您能否评论一下、使用 X7R 类型时是否存在任何风险? 我们讨论的是室内应用、因此温度变化将在合理的范围内、但老化可能会成为一个问题。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否检查了0201的可用性是否更好?

    我们尚未使用其他类型/值对此电容器进行测试。 我不知道环路滤波器对电容值变化的敏感性、这意味着如果您使用 X7R 类型、您还必须在温度范围内进行一些测试、并检查频谱是否受到影响。