This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:如何唤醒射频内核

Guru**** 2550120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/707654/cc1310-how-to-wake-up-the-rf-core

器件型号:CC1310

尊敬的 TI 工程师:

    现在我正在学习无线唤醒例程(WOR)。 我有几个问题。 可以帮帮我吗?

   CC1310进入低功耗(待机)模式、如何唤醒射频内核?

   接收到有效前导码后、如何唤醒 M3。

   期待您的回复!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否查看过以下示例: dev.ti.com/.../README.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我看过这个示例。
    我知道射频内核在低功耗下无能为力、而 M3内核应该无能为力。 它如何唤醒射频内核以实现接收?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关 更多详细信息、请阅读 dev.ti.com/.../radio-operation-commands.html。

    如果在将来设置起始触发器、射频内核将断电、然后在指定的时间之前自动唤醒。 请参阅 starttrigger 示例中的自述文件信息、并搜索代码以了解如何在代码中设置此项。

    如果接收到数据包、射频内核会向 cm3代码发出警报、请参阅上述链接中的回调。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!
    如果在将来设置起始触发器、射频内核将断电、然后在指定的时间之前自动唤醒。 如何自动唤醒? 计时器?但计时器不工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTC 正在运行、这意味着可以计算唤醒前必须睡眠的节拍数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!
    但 RTC 只能唤醒 MCU、不能唤醒射频内核。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在将来设置起始触发器、射频内核将断电、然后在指定的时间之前自动唤醒。
    自动唤醒、它会自动唤醒哪个部分? 射频内核? M3? 还是射频内核和 M3?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "但 RTC 只能唤醒 MCU、不能唤醒射频内核。" 基于什么? 射频内核使用源自 RTC 的 RAT。

    START 触发信号与射频内核相关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在将来设置起始触发器、射频内核将断电、然后在指定的时间之前自动唤醒。
    自动唤醒、它会自动唤醒哪个部分? 射频内核? 还是射频内核和 M3?它现在处于哪种模式?空闲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我在上一封邮件中所回答的:起始触发器与射频内核相关。 这意味着射频内核被唤醒。 CM3独立于射频内核、因此 CM3的状态将取决于您的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 M3未唤醒、如何执行 RF_PropcmdRxSniff 命令? 是我失去的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发出 RF_cmdPropRxSniff 时、CM3必须打开、但在发送 RF_runCmd 后进入睡眠状态。