This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF6903:TRF6903收发器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1310, CC1120, CC1200, CC2538, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/708945/trf6903-trf6903-transceiver

器件型号:TRF6903
主题中讨论的其他器件: CC1101CC1310CC1120CC1200CC2538CC2592

大家好、我想使用您的 FHSS 预先认证的 FHSS 堆栈、如 Dolphon-WUART 参考设计中所示。 我需要在应用处理器上运行 FHSS 堆栈、因为由于功率限制、我无法使用其他处理器(DBB03A 基带 ASIC)。 是否有办法以源形式获得 Dolphin 解决方案?

谢谢您- Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TRF6903是 NRND。 您询问的软件将返回到2005年、很遗憾、我不知道源代码是否仍然存在。 由于源代码不在产品页面上、我怀疑它是开源代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 是否有适用于专有 FHSS 的开放源码解决方案?

    谢谢您- Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    接收器的器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何能够覆盖433/868/915MHz 频率的收发器解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我们在 FHSS 上有一些用于 CC1101、CC1120、CC1200和 CC1310的示例代码、其中一些示例作为 E2E 线程中的附件。 对于 FHSS 代码的需求、您还有哪些其他选择标准? 简短的系统说明将帮助我们向您指出我们认为应用的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复! 目标应用是移动机械的工业无线控制/远程控制、主要用于建筑、农业和林业。 系统布局最多包含8个节点、其中多达2个节点表示用作基站的便携式用户控制站(主站和从站)。 其他节点充当远程工作站、位于机器控制器上。 我已经使用基于 CC2538/CC2592芯片组的2.4GHz DSSS 解决方案实现了该系统、但没有跳频功能。 2.4GHz 解决方案在近距离(~150m)工作、但在更远的距离、它会依赖于环境(性能)甚至是天气。该解决方案非常适合某些建筑机器、例如起重机和混凝土泵以及全球范围的使用。

    对于与林业和农业相关的应用、远距离是必须的。 FHSS 要求主要来自非常嘈杂环境中的应用(许多控制系统彼此近距离)、其中 FHSS 只是优于 DSSS。 建议的 CC1310对我来说很好。 一个示例 FHSS 堆栈将是一个很好的起点、尤其是当它包含在不同频率范围内完成认证所需的特性/限制时。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎应该开始查看15.4堆栈、请参阅 dev.ti.com/.../index-cc13x0.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。 TI 15.4堆栈似乎是一个良好的起点。

    弗兰克