主题中讨论的其他器件: CC1101、 CC1310、 CC1120、 CC1200、 CC2538、 CC2592
大家好、我想使用您的 FHSS 预先认证的 FHSS 堆栈、如 Dolphon-WUART 参考设计中所示。 我需要在应用处理器上运行 FHSS 堆栈、因为由于功率限制、我无法使用其他处理器(DBB03A 基带 ASIC)。 是否有办法以源形式获得 Dolphin 解决方案?
谢谢您- Frank
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我想使用您的 FHSS 预先认证的 FHSS 堆栈、如 Dolphon-WUART 参考设计中所示。 我需要在应用处理器上运行 FHSS 堆栈、因为由于功率限制、我无法使用其他处理器(DBB03A 基带 ASIC)。 是否有办法以源形式获得 Dolphin 解决方案?
谢谢您- Frank
您好!
感谢您的快速回复! 目标应用是移动机械的工业无线控制/远程控制、主要用于建筑、农业和林业。 系统布局最多包含8个节点、其中多达2个节点表示用作基站的便携式用户控制站(主站和从站)。 其他节点充当远程工作站、位于机器控制器上。 我已经使用基于 CC2538/CC2592芯片组的2.4GHz DSSS 解决方案实现了该系统、但没有跳频功能。 2.4GHz 解决方案在近距离(~150m)工作、但在更远的距离、它会依赖于环境(性能)甚至是天气。该解决方案非常适合某些建筑机器、例如起重机和混凝土泵以及全球范围的使用。
对于与林业和农业相关的应用、远距离是必须的。 FHSS 要求主要来自非常嘈杂环境中的应用(许多控制系统彼此近距离)、其中 FHSS 只是优于 DSSS。 建议的 CC1310对我来说很好。 一个示例 FHSS 堆栈将是一个很好的起点、尤其是当它包含在不同频率范围内完成认证所需的特性/限制时。
谢谢!