This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:定制 CC1350板

Guru**** 2815255 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/708634/cc1350-customise-cc1350-board

器件型号:CC1350

大家好、

现在我有自己的 cc1350定制板。 我能够将基本的发送器代码加载到我们的定制板。 加载后、我将放入 断点。 我能够在 rf_run 命令之前达到断点。 我正在 RF_Run 命令中执行填入。 原因可能是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -请验证您的24MHz xtal 是否正在运行(请勿直接在引脚上探测)
    -您是否正在使用 SDK 中的一个示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    -在 cc1350 launchpad 上...我正在观察24MHz 的脉冲。 但是、这个24MHz 脉冲只有在传输数据时才会得到。
    我现在使用的是基本的发送器示例。
    -当我只是切换 GPIO 时...我能够在我的定制板上执行此操作。
    我可以执行 rf_post、rf_open、…… 但对于 RF_RUN、RF_pend 、我面临着这个问题。 …
    -如何检查自定义板是否运行24 MHz 时钟… 24MHz 时钟将进入 cc1350at 引脚46 47……但使用示波器进行探测时我没有得到任何东西……然后当我使用 Launchpad 进行探测时,我仅在发射物体时才获得24MHz 脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、按错误的按钮、意外市场已解决。

    当芯片发送内容时、您将只有24MHz osc、因为这是它唯一需要 xosc 的时间。

    您能否发布您正在运行的准确代码以及代码在哪里失败? 您如何知道它失败了?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    -我正在运行的基本 TX 示例代码。。 rfpackettx...RTOS 模式...直到 RF_RUN 我到达...之后我无法接受...
    -我也无法从 SmartRF 发送数据包。
    -SmartRF 正在检测 cc1350..... 但它无法打开设备控制面板。
    -原因可能是什么?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑硬件问题可能与24MHz 时钟有关。

    如果您愿意、我可以快速查看原理图(pdf)+布局(gerber)。