This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200EMK-868-930:CC1200EMK 子卡与 TMS320F28379D Delfino 电路板搭配使用

Guru**** 2509085 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200EMK-868-930, TMS320F28379D, CC1200DK, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/707928/cc1200emk-868-930-can-cc1200emk-daughter-card-work-with-tms320f28379d-delfino-board

器件型号:CC1200EMK-868-930
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379DCC1200DKCC1200

尊敬的 TI 官员:

我对 CC1200EMK-868-930子卡感兴趣、但 TI 网站 上显示"CC1200DK 需要运行且需要单独订购"。 之前、我已经购买了 TMS320F28379D Delfino 电路板、现在我想问大家、我是否可以简单地使用我的电路板与 CC1200EMK 卡进行通信。 我可以使用哪种通信协议?  

还有一点、CC1200EMK 的用户指南说、我需要在 PC 上安装 SmartRF Studio 才能与 CC1200DK 电路板配合使用。 在我的情况下是必需的、还是可以使用 Code Composer Studio 通过 TMS320F28379D 的 XDS100v2板载调试器对 CC1200EMK 卡进行编程? 我是否需要特定的调试器来对 EMK 卡进行编程?  

此致、
一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要控制 CC1200、需要使用 SPI 接口。 这意味着任何具有 SPI 接口的 MCU 都可用于控制芯片。 但是、您需要编写一个驱动程序来进行 SPI 传输、如 CC1200用户指南中所述。

    SmartRF Studio 用于查找寄存器设置。

    您计划在产品中使用哪种 MCU?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在我的产品中使用 C2000 MCU、尤其是 TMS320F28379D 控制卡

    TI 是否有任何支持 CC1200 MCU 的库,这些库具有包含使用 SPI 控制芯片的函数的源代码文件? 因为我使用的是 TMS230F28379D、它具有 C2000 Ware 支持库。  

    如果我将 TMS320F28379D 控制卡与 CC1200EMK (通过 SPI 线缆连接)一起使用,能否使用 SmartRF Studio 查看 CC1200EMK 的寄存器值? 或者,我是否必须购买 CC 调试器才能执行此操作?  

    谢谢、此致、
    一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在不连接任何芯片的情况下使用 SmartRF Studio、执行寄存器导出并在代码中使用生成的文件。

    据我所知、我们没有任何使用 C2000 + CC1200的示例代码。 您可以查看我们为 MSP430提供的示例代码并移植该代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 ter。