This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:920MHz 时的 cc1200灵敏度损失

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/707752/cc1200-cc1200-sensitivity-loss-at-920-mhz

器件型号:CC1200
主题中讨论的其他器件:CC1101

我们一直在使用 CC1101收发器、为了进行新的开发、我们切换到了 CC1200。

在测试我们的器件时、我们发现使用920MHz 频率时、灵敏度降低了15dB (在919和921频率下工作正常)。

我们进行了附加测试、我们使用了2个与衰减器直接连接的演示套件 CC1101EM 和 CC1200。

当 CC1101套件发送一些数据时、为了在 cc1200上接收数据、我们需要将920MHz 时的衰减降低15dB、而不是919MHz 或921MHz。

我们在其他频率(868MHz 频段、我们具有良好的灵敏度)下使用该器件、因为现在我们仅在920MHz 下发现了此问题。

已附加 SmartRF Studio 使用的配置文件