This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC1352R1:有关 CC1352R1 LP 的2个小问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/707136/rtos-launchxl-cc1352r1-2-small-questions-about-cc1352r1-lp

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1

工具/软件:TI-RTOS

您好!

CC1352R1 LP 上的 I2S 引脚是什么? 或者、我是否可以任意地映射到我想要执行以下操作的可用 DIO 引脚?

/* PDM 驱动程序硬件属性*/
const PDMCC26XX_HWAttrs pdmCC26XXHWAttrs[CC1350STK_PDMCOUNT]={
{
.mPower = Board_MIC_POWER、
.taskPriority = 2
}
};
// PDM_I2S 硬件属性*/
const PDMCC26XX_I2S_HWAttrs pdmC26XXI2SHWAttrs[CC1350STK_PDMCOUNT]={
{
baseAddr = I2S0_BASE、
.intNum = INT_I2S_IRQ、
powerMngrId = PowerCC26XX_Periph_I2S、
.intPriority =~0、
.mclkPin = PIN_Unassigned、
bclkPin = Board_audio_CLK、
.wclkPin = PIN_Unassigned、
.ad0引脚 = Board_audio_DI
、}
}; 
/*音频*/
#define Board_MIC_POWER ioID_22
#define Board_MIC_POWER_ON 1
#define Board_MIC_POWER_OFF 0
#define Board_AUDIO_DI ioID_23
#define Board_AUDIO_CLK ioID_24 

2.似乎所有 CC1352 SDK 示例项目都使用 pthread、我是否必须使用 pthread、或者是否可以使用与 CC13x0 SDK 中相同类型的任务? 如果我可以使用 CC13x0 SDK 中的任务、应在.cfg 文件中修改哪些内容?

 提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    1、只要 DIO 引脚未被其他外设使用或初始化、您就可以映射您想要的任何 DIO 引脚。

    2.是的、您可以使用 TIRTOS 任务调用(例如 task_create、task_sleep 等)。 而不是 pthread。 您需要确保包含正确的文件,不需要对.cfg 进行任何更改。

    此致、
    AB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、还有一件事、我如何通过.cfg 文件配置工程的 heapsize?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以更改.cmd 文件上的堆大小。

    此致、
    AB