请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1 工具/软件:TI-RTOS
您好!
CC1352R1 LP 上的 I2S 引脚是什么? 或者、我是否可以任意地映射到我想要执行以下操作的可用 DIO 引脚?
/* PDM 驱动程序硬件属性*/ const PDMCC26XX_HWAttrs pdmCC26XXHWAttrs[CC1350STK_PDMCOUNT]={ { .mPower = Board_MIC_POWER、 .taskPriority = 2 } }; // PDM_I2S 硬件属性*/ const PDMCC26XX_I2S_HWAttrs pdmC26XXI2SHWAttrs[CC1350STK_PDMCOUNT]={ { baseAddr = I2S0_BASE、 .intNum = INT_I2S_IRQ、 powerMngrId = PowerCC26XX_Periph_I2S、 .intPriority =~0、 .mclkPin = PIN_Unassigned、 bclkPin = Board_audio_CLK、 .wclkPin = PIN_Unassigned、 .ad0引脚 = Board_audio_DI 、} };
/*音频*/ #define Board_MIC_POWER ioID_22 #define Board_MIC_POWER_ON 1 #define Board_MIC_POWER_OFF 0 #define Board_AUDIO_DI ioID_23 #define Board_AUDIO_CLK ioID_24
2.似乎所有 CC1352 SDK 示例项目都使用 pthread、我是否必须使用 pthread、或者是否可以使用与 CC13x0 SDK 中相同类型的任务? 如果我可以使用 CC13x0 SDK 中的任务、应在.cfg 文件中修改哪些内容?
提前感谢您