This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CCA 上的 TX 不工作

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/705398/cc1125-tx-on-cca-not-working

器件型号:CC1125

如用户指南中所述、 仅当 cc1125中满足清零通道要求时、才会进入 TX 或 FSTXON 状态。

但是、使用不同模式设置 PKT_CFG2.CCA_MODE 不会反映任何更改。 在 CC1125中、还需要对 CCA 上的 TX 执行其他操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否在 strobing TX 之前确保输入 RX? 您需要处于 RX 状态才能确定通道是否可用。
    请访问 e2e.ti.com/.../347839

    Siri