This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CCS 内置编译器设置中的工程路径无效

Guru**** 2486065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1182704/cc1312r-invalid-project-path-in-ccs-built-in-compiler-settings

器件型号:CC1312R

您好!

"CCS Problems"窗口报告"ME invalid paths wornings:
无效的工程路径:未找到包含路径(C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03\。C:\ti\ccs1210\xdctools_3_62_01_16_core\packages)。
无效的工程路径:未找到包含路径(C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03\kernel\tirtos\packages)。

我在 CCS 内置编译器设置中发现了问题。

问题是如何修复这些路径?  

此致、

Dimitar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitar、

    我在这里有两个看法。  

    SDK 中不再有 tirtos 文件夹。 因此、在迁移过程中、可能需要从项目规格文件中删除该文件。  

    2.这些从工程规范中的编译器编译选项进行填充、您也可以在 Project properties -> CCS Build -> Arm Compiler 中找到这些标志的概述。  

    当我从 SDK 导入工程时、通常我看不到屏幕截图中所示的 CCS 内置设置中的任何文件夹。 因此、这些路径可能是从您的项目规格中获取的。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    的项目属性-> CCS 编译-> Arm 编译器中没有此类路径。  

    那么、他们还能从哪里来呢?

    Redadrs、  

    Dimitar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitar、

    您可以检查以下各项:

    链接资源

    2.包含选项

    3.窗口->首选项-> Code Composer Studio ->产品

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    我已经使用    Project 属性-> CCS Build -> Arm Compiler 设置发布了映像。

    这里是你的建议中的其他-没有这样的路径。

    因此、我仍在等待解决我的问题!

    此致、

    Dimitar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供在有人遇到相同问题时参考-清理工作区即可解决问题。