大家好、我已经在 CC1312上完成了我的应用。 目标是尽可能节约能源。 我需要知道为 CC1312供电的电池的最低电压。 最低电压显然取决于实际电流消耗。 当 CC1312传输无线电消息时、电流消耗最高。 我已经通过 CC1312中的模数转换器实现了电池测量。 我在电池上有一个 HW 分压器、电压进入 CC1312的 A/D 输入端、然后测量我需要通过 GPIO 引脚将一个电阻(分压器的)接地。 这种情况非常正常、但电压是在 TX 之后测量的。 TX 期间是否可以通过某种简单的方法进行测量? 或者是否可以直接测量我可以使用的电源电压(功耗不大于 A/D)?
提前感谢您。