This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:Wi-SUN 自动启动、为嵌入式网关提供网络接口。

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1183327/cc1312r7-wi-sun-autostart-bringing-the-network-interface-up-for-embedded-gateways

器件型号:CC1312R7

定义 autostart 变量后、系统会启动 wisun 堆栈、端点无需人工即可加入网络。 但是、我的团队正在尝试为嵌入式 Linux 主机网关提供物理网络接口。 我们如何使用 tunslip 等工具来实现这一目的? 是否可以在不使用 wisunfantund 的情况下做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thiago、

     我们的示例实施如 wisunfantund 所示。 不能说这是实现它的唯一可能方法、我确信可以使用 tunslip。 然而 ,我们支持的版本是明智的。

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、提前感谢您提供有关 wisunfantund 的信息。 不管怎样、您是否可以看到您的实施如何在后台启动网络接口、以查看我们是否可以使用 tunslip 复制它? 如果无法实现、我们应该如何在存储器有限的 ARM 嵌入式 Linux 网关上使用您的实现? 正如我之前所说的、我们确实使用 CC1312R7的 BR 实现在网关的修改版本上连接了 RN、但我们需要使用物理网络接口与节点进行交互。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thiago、

    您是指启动网络所需的特定命令吗?

    我已经了解了 SimpleLink Academy 实验中的命令:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AEC7OIp.3CPq3lrOwxTFog__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST&placeholder=true

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    实际上、我想知道的是"ifconfig up"命令在后台的工作方式。 例如,使用 tunslip 时 ,命令将类似于:

    /sliptun6 [-B 波特率][-H][-L][-s siodev][-t tundev][-t][-v 详细级别][-d 延迟][-a 服务器地址][-p ServerPort] IP 地址 

    因此、假设我要创建一个与 ttyACM0串行接口关联的网络接口、实际命令将类似于:

    /dev/ttyACM0 AAAAAA::1/64

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thiago、

    在 ti-wisunfantund 的相应命令是  

    /usr/local/sbin/wfantund -o Config:NCP:SocketPath /dev/ttyACM0 

    安装后,您将拥有一个名为 wpantund.conf 的文件,其中大多数配置都是在该文件中进行的。 (此文件的副本: https://github.com/TexasInstruments/ti-wisunfantund/blob/TI_WiSUN_STACK_01_00_01/src/wpantund/wpantund.conf )