This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:是否有计划通过 CC1310/CC1312R/CC1312R7重新激活对 SIGFOX 的支持?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MIOTY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1174133/cc1312r-are-there-any-plans-to-reactivate-the-support-for-sigfox-with-the-cc1310-cc1312r-cc1312r7

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:MIOTY

或者、您是否知道有任何公司在上述芯片上实施了 SIGFOX?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们有一些客户已经这样做了、但总的来说、我们看不到 SIGFOX 有很多兴趣。

    TX BPSK 解决方案可通过在软件中升高/降低 PA 并在 PLL 中进行相移来实现。  如果还需要 RX、则应使用 CC13x2系列、因为该系列提供窄带 RX 滤波器选项。  由于对这种功能的兴趣较低、我们必须看到一个良好的商业案例来为这种模式提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在欧洲,SIGFOX 覆盖面很广,即使在农村地区也是如此。 我认为、SIGFOX 在欧洲是低功耗物联网领域最重要的参与者。 即使在非洲,它们也扩大了覆盖范围,并安装了一些装置。 我认为 TI 由于不支持 SIGFOX 而失去了一些市场。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jan Ingwer、就 LPWAN 而言、TI 正在投资 mioty 标准(https://mioty-alliance.com/)。 在我们看来、这是向前发展的最佳 LPWAN 解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大的区别在于、对于 SIGFOX、欧洲存在一个基础设施。 对于 MIOTTY、我找不到任何东西、我们必须构建自己的。