This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:是否应使用 TI RTOS7将 makefile.defs 检查到源代码控制中?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1184109/cc1312r-should-be-makefile-defs-checked-into-source-control-with-ti-rtos7

器件型号:CC1312R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

你(们)好

根据 使用 CCS 文档进行源代码控制、 应将以下项目文件检查到源代码控制中:

  • ccsproject
  • .cproject
  • .project
  • .settings 文件夹
  • makefile.defs (如果使用 SYS/BIOS)

 如果是 TI RTOS7、makefile.defs 是否仍然如此?

此致、

Dimitar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitar、

    否、 您无需登录  makefile.defs。  

    对于较新的工程、应检查.syscfg 文件(也可以是 SysConfig 生成的文件)。

    谢谢、

    玛丽·H