This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:在启用了 cache_as RAM 宏的 CCS IDE 中进行调试

Guru**** 2485235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1184000/cc1352p-debugging-in-ccs-ide-with-cache_as_ram-macro-enabled

器件型号:CC1352P

每当我启用 CAHCE_AS_RAM 并将部分.bss 移入 GPRAM 段时、似乎无法在 CCS IDE 中进行调试...

我有什么问题吗? 是否仍有调试方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    将缓存启用为 RAM 不应影响 调试... 因此、您的项目似乎有问题。

    -您执行了哪些步骤来将缓存启用为 RAM?

    -您可以进行清理或重建、然后重试吗?

    谢谢、

    玛丽·H