Other Parts Discussed in Thread: CC110L
您好!
CC110L 与非 TI 微控制 器连接、SPI 时钟速度设置为1MHz。
在 Rx 模式和 Tx 模式之间切换消耗的时间约为600ms。 原因可能是什么?
CC110L 寄存器设置如下所示、
静态常量寄存器 Setting_t cc110LpreferredSettings[]=
{
{CC110L_IOCFG2、0x06}、
{CC110L_PKTLEN、0xFF}、
{CC110L_PKTCTRL1、0x04}、
{CC110L_PKTCTRL0、0x05}、
{CC110L_CHANNR、0x00}、
{CC110L_FSCTRL1、0x06}、
{CC110L_FSCTRL0、0x00}、
/*
* Tx @ 915MHz 27MHz 内部振荡器
*
{CC110L_FREQ2、0x21}、
{CC110L_FREQ1、0xE3}、
{CC110L_FREQ0、0x8E}、
/*
* 1.2千波特
*
{CC110L_MDMCFG4、0xf5}、
{CC110L_MDMCFG3、0x75}、
{CC110L_MDMCFG2、0x13}、
{CC110L_MDMCFG1、0x22}、
{CC110L_MDMCFG0、0xE5}、
{CC110L_DEVIATN、0x14}、
{CC110L_MCSM1、0x00}、
{CC110L_MCSM0、0x18}、
{CC110L_FOCCFG、0x16}、
{CC110L_BSCFG、0x6C}、
{CC110L_AGCCTRL2、0x03}、
{CC110L_AGCCTRL1、0x40}、
{CC110L_AGCCTRL0、0x91}、
{CC110L_FREND1、0x56}、
{CC110L_FREND0、0x10}、
{CC110L_FSCAL3、0xE9}、
{CC110L_FSCAL2、0x2A}、
{CC110L_FSCAL1、0x00}、
{CC110L_FSCAL0、0x1F}、
{CC110L_TEST2、0x81}、
{CC110L_TEST1、0x35}、
{CC110L_TEST0、0x09}
};