This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC13-90:原理图说明

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1184076/launchxl-cc13-90-schematic-explanation

器件型号:LAUNCHXL-CC13-90
主题中讨论的其他器件: CC1310CC1190

您好!

我想更好地了解 LAUNCHXL-CC13-90EU 的原理图。

如果我错了,请纠正我的问题,并添加一些信息?

我们有 CC1310,然后:

-一个平衡-非平衡变压器- TR1 (0850BM14E0016)、用于自适应从输出/输入引脚 CC1310复阻抗到5欧姆

-锯片滤波器- FL2 (B39871B3725U410)、用于过滤窄带(868MHz 至870MHz)。 此 SAW 滤波器用于 LNA? 还是 LNA 和 PA? (在 PA 之前放置一个锯过滤器是否是一个好主意? 更好的性能?)

-低通 LC 滤波器- C111/L111,@1774064Mhz,二次谐波?

- CC1190放大器- u11、以放大@27dbm

-LC? L25/C210。 有什么用途?

- C DC 块- C215

- LC - L26/C214、阻抗匹配 RX/单端

-陷波滤波器- C212/C24/L27

-低通 LC 滤波器- C25/L24 609.2125Mhz,?!

- CL - A2/A3、天线的阻抗调整

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../swra542的第5章介绍了原理图的各个部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    最后一个问题是、我找不到任何有关计算陷波滤波器的文档、如 L25/C210和 C24/L207。

    您是否有有关这些信息的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不明白您所谓的"计算陷波滤波器"是什么意思。 对于陷波滤波器、最重要的参数之一是谐振频率。 2π√使用公式 f=1/k Ω(LC)来计算它。 在这种情况下、L25/C210和 C24/L207都存在以衰减第二谐波。 如果您使用给定的公式、两个陷波滤波器的谐振频率都围绕第二谐波。

    此致、

    Haiatullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2097Mhz、L25/C210

    1992MHz C24/L27

    实际上、大约为868MHz 的两倍、略多于两倍。 谢谢!

    我想、同一 RF 线路中的两个陷波滤波器将谐波减少两倍。 但为什么一个分流器和另一个串联呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    串联 LC 电路在谐振频率下具有最小阻抗、而并联 LC 在谐振频率下具有最大阻抗。 在这种情况下、并联 LC 通过在该二次谐波处提供高阻抗来阻止秒谐波的传输。 串联 LC 为二次谐波到接地建立了一条低阻抗路径。 我希望这能让您更清楚一点。

    此致、

    Haiatullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常有趣,非常感谢!

    如果删除 LC 系列,我们将看到什么? 二次谐波吸收更少? (无接地路径)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二个谐波陷波依赖于(非常)布局、这意味着您需要在具有 PCB 时找到在 ADS 中进行仿真的陷波或类似的微调。 辐射2. 由于某种原因、谐波远高于传导值、因此需要两个陷波。 如果您移除或调谐其中一个、则辐射谐波很可能会高于 ETSI 限值。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但斯克很多 这里的信息非常有趣!