This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:为所有国家/地区的认证测试设置 TX 信号/功率/通道/调制

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1182321/cc1312r-setting-for-tx-singal-power-channel-modulation-for-the-certification-testing-for-all-countries

器件型号:CC1312R

尊敬的 TI:

我们需要使用固件来完成 连续发送 TX 信号的认证、并能够调整 功率、通道和调制。

与 TI 讨论后、TI 建议使用使用使用示例代码(rfPacketTx_CCxxxx_LAUNCHXL_tirtos)构建的 FWthat 针对 射频和 EMC 进行所有国家/地区(范围内)的认证测试、但我发现在构建 FW 之前需要在 sysconf 中设置该设置。

问题:

是否可以将"rfPacketTx_CCxxxx_LAUNCHXL_tirtos"用于    射频和 EMC 的所有国家/地区(范围内)的认证测试?

  如果不是、我应该使用哪个示例代码?

2.如果"rfPacketTx_CCxxxx_LAUNCHXL_tirtos"可用于认证测试、我们应该修改什么以让测试仪通过命令更改设置?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarvis、

    如果您可以使用 SmartRF Studio、 这将是最好的测试方法。 这意味着您应该能够将器件连接到 PC、并且 PC 通过 UART 接口与器件通信。  

    如果没有、请查看 SDK 中的射频诊断示例。 这提供了一个您可以控制的命令行界面、它还通过 UART 与器件进行通信。  

    也可以使用 rfpacketTx 示例。 但在本示例中、您必须在编译之前选择 Phy 设置。 这使得固件版本的 phy 设置是固定的。

    希望这对您有所帮助。  

    此致、
    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    我在 TI CC1312R1 EVB 上运行射频诊断、但在运行示例后没有命令行界面。

    请看下图、我在 TICC1312R1 EVB 上运行示例

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    查看 board.html 后、它已经描述了跳线设置。

    CC1312R EVB 上是否有任何特定设置?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    CC1312R EVB 上是否有任何特定设置、或者我们应该如何检查 CC1312 EVB /我们的 MB 上的射频诊断命令?

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    我运行了一些命令来执行一些测试、如下所示。

    RF 诊断的行为是否正确?

    是不是可以显示所有命令的任何方法?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarvis、

    好的、您可以找到自述文件并按照命令集操作。

    请参阅以下针对 PER Rx 和 Tx 的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarvis、

    请参阅下图、其中显示了命令序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry 和 Sid、

    下图描述了我按照程序使用两个 EVB 和一个 EVB+我们的项目 MB 对其进行了验证。

    1. 是否有任何可以显示所有命令的方法?

    2. 我在命令末尾(ATPPW=5\n)尝试了"\n"或"\r\n"、但反馈将被覆盖到我插入的命令。

      我应该插入什么命令来解决它?

    两个 EVB:

    EVB +我们 的项目 MB:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarvis、

    我将 Putty 与以下设置一起使用。 然后 Putty 将显示您的输入内容。 您可以尝试使用 Putty 并按照我之前的步骤对两个 TI EVM 进行操作。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry 和 Sid、

    在启用"任何时候都存在隐性 LF /每个 CR 中的隐式 LF "后、我可以获得相同的结果。

     

    谢谢。