This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:当我们在 CC1352P7上使用 Zephyr 并启用 Subg-1G 的配置时、该板将持续重启

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1184610/cc1352p7-when-we-use-zephyr-on-cc1352p7-and-enable-the-configuration-of-subg-1g-the-board-will-reboot-continuously

器件型号:CC1352P7

尊敬的 TI 团队:

这是陈学友。   

使用 CC1352P7时出现重启问题、需要您的支持才能进行调试。 您可以在下面获取更多详细信息。

我们在电路板上使用 CC1352P7、并通过以下设置启用低于1G 的频段。  

源代码:  https://github.com/vaishnavachath/zephyr/tree/cc13x2x7_support  

2.根据 Zephir/Samples/boards/beagleconnect_free/sensortest 的演示来构建它

3. 在构建过程中打开 SubG 的配置时,可以成功生成 zephyr.bin 闪存文件。   

当我们完成低于1G 的配置后、该板将自动持续重启。  

请帮助您检查我们出现此问题的原因吗?   

期待您的反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    该代码不是 TI 的源代码、因此我不知道它应该是如何工作的。

    也许您可以问 Zephir 在线社区?

    我可以发布与所选模式相关的射频设置、我可以查看。

    谢谢、

    玛丽·H