器件型号:CC1101DK868-915
您好!
我们有一个 CC1101器件、我们希望与基于 CC1000的旧产品通信、但在尝试使其通信时遇到困难。
CC1101与 CC1101以及 CC1000与 CC1000正常工作。
还尝试使用具有相同关键参数设置的数据包监听器在 CC1111上接收数据、但只能接收来自 CC1101的数据。
链接的关键参数为:
===
868.706MHz 基频
通道0
数据速率38.4kBaud
通道间隔为200kHz
偏差32kHz
RX 滤波器带宽设置为200kHz
2字节同步字0xcb50
4字节前导码
检测到16/16位同步字
FSK-2调制
无 FEC
不美白
曼彻斯特编码
===
远程 CC1000器件在启动时使用以下寄存器设置。
主00:11
FREQ_2A:bf
FREQ_1A:60
FREQ_0A:00
FREQ_2B:58
FREQ_1B:3D
FREQ_0B:B9.
FSEP1:01
FSEP0:AB
电流:8C
前端:32
PA_POW:80
PLL:68
锁定:13.
CAL (校准):26
MODEM2:C1
MODEM1:69
MODEM0:54
匹配:10
FSCTRL:01
预分频器:00
TEST4:3F
是否有人可以评论这些设置是否有任何问题? 如果需要其他信息、请告知我们。
在本论坛的上一个较旧的主题 (标题:"CC1000和 CC1101之间的通信错误")中、讨论了 CC1000上的偏差与频率间隔、但我们尝试将偏差设置为 CC1000频率间隔的一半、但没有成功。
作为参考、我要附加 CC1101的 SmartRF Studio 寄存器设置以及在尝试监听从 CC1111发送的数据包时与 CC1111一起使用的监听器 PRS 文件。
此致、
Mattias