This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/676193/about-cc1101

主题中讨论的其他器件:CC1101

CC1101、一个是接收终端、另一个是发送器侧。 现在、我们通过 SAM 接口将其连接、SAM 连接到天线、但在接收到连接后、接收端子未发现任何信号、并且已通过软件设置低功耗。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    功率太大、如果您将 RX 直接连接到另一个电路板的 TX、则会将完整的 TX 功率应用到 RX 端口并可能损坏它。 要执行类似的传导测试、您需要增加大约40dB 的内联衰减。

    此致、
    /TA