This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:能否更改串行引导加载程序的 UART0 RX/TX 引脚定义?

Guru**** 2587265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/675406/cc1312r-can-the-uart0-rx-tx-pin-define-of-serial-bootloader-be-changed

器件型号:CC1312R

尊敬的 TI:

我们希望使用 TI 串行引导加载程序作为通过串行接口进行固件升级的机制。

但是、我们模块的引脚定义与 CC1312 Launchpad 不同。

是否可以更改串行引导加载程序的 UART0 RX/TX 引脚定义?  

此致、

Vince