This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:编译器/LAUNCHXL-CC1310:数据包监听器

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/675403/launchxl-cc1310-compiler-launchxl-cc1310-packet-sniffer

器件型号:LAUNCHXL-CC1310

大家好、我按照中的步骤操作

链接 dev.ti.com/.../packet-sniffer.html


但是、对于64位:复制 ti802154ge-x64-2x.dll

在新的 simplelink_cc13x0_sdk_1_60_00_21中缺失

我是否可以知道有关新步骤的任何更新?

谢谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我建议您阅读 TI 15.4-Stack 用户指南中的"数据包监听器"一章、它非常小。
    您应该使用的是 TI 数据包监听器2软件:

    www.ti.com/.../packet-sniffer