This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:目标和#39的配方;../src/sysbios/sysbios.aem3和#39;失败

Guru**** 2812265 points

Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/675086/ccs-cc1310-recipe-for-target-src-sysbios-sysbios-aem3-failed

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CODECOMPOSERSYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

[我在 CodeComposer 论坛上发布了此问题、但这可能是一个错误]

大家好、我执行了 CodeComposer 的全新安装 并导入了我的工作区(从另一台 PC)。 它有一个 RTOS、在引导加载程序和我的应用程序之间进行一些共享。

我进行了编译、得出(第一行):

   正在制作./src/sysbios/sysbios.aem3...
   ./src/makefile.libs:56:目标'../src/sysbios/sysbios.aem3 '的配方失败

后跟更多行、如下所示:

   gmake[1]:***没有规则使目标'xdc/runtime/xdc_noinit.c'成为'BIOS.obj'所需的目标。

有关包括 XDC 状态在内的更多信息、请参阅下面的附件。

如何解决此问题? 我有一部分工作要做、因为默认情况下选择了不存在的"XDC 工具版本"(它会一直恢复到该版本)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jan、

    您使用的 XDC 工具、SDK 和 CCS 版本是否与以前相同? 如果不是、我将首先重新创建与项目以前运行的环境相同的环境。

    如果工作环境与以前相同、我将确保主工程指向正确的 TI RTOS 工程作为依赖项。 这可以通过右键单击“属性”->“生成”->“依赖项”来完成。

    如果这也是正确的、下一步应该是在 ti-RTOS 工程中导入一个新副本并重新编译。

    我希望这对您有所帮助、
    AB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 原始帖子正在回复中、请参阅 :e2e.ti.com/.../2485031

    >您使用的 XDC 工具、SDK 和 CCS 版本是否与以前相同?

    原则上是的,因为原始项目安装了最新版本。 但这显然并不意味着工程正在使用它们、因为它在新 PC 上打开时尝试使用不存在的 xdctools_3_50_03_33_core。 因此、根据我的理解、它随后尝试使用3_50_04_43_core。 奇怪的是、我们不允许将其修改为3_50_04_43_core (不尝试 xdctools_3_50_03_33_core)。 它会不断恢复。 只有在设置为 xdctools_3_32_00_06_core、然后返回到3_50_04_43_core 后、设置才会继续。

    稍后我将按照您的说明进行操作、因为我必须完成整个过程:更新原始项目、发现涉及的机密、提交、签出、新建工作区、导入。 我喜欢生活的所有东西都没有,这很容易产生新的诗篇。

    在给定上述图像的情况下、您是否无法说出 IDE 是如何失败的? 这样、我就可以了解失败的原因(如果不是错误)。

    --


    我敢打赌、如果您能访问我的机器、这是一个很容易解决的错误。 即将到2020年:为什么 IDE 不下载并重新创建其依赖项? 如果它无论如何都必须造成问题、为什么没有用于检查不一致性并解决它们的工具? 如果我们必须有一个论坛、为什么没有一个收集信息支持需求的工具、以便它能够正确分析情况并提供补丁? 最后、它将有一个增补程序工具箱、我将能够运行它们。

    我在这里看到(并且参与了)一个谬论:你用我作为一个与系统的最不可靠的接口、你可以使用代码以一种精确可靠的方式对系统进行评估。 似乎有恶意想用我代替...?? 支持人员似乎没有意识到应该向计算机说出这些内容、这是我的要求。 如果确实如此,很容易:它获得它想要的信息,然后它可以发出它想要的行动,请我应用它们。 问题已解决、案例已关闭、已学习课程。 从问题发生到解决、90%的案例中最多花费3分钟。 我可以继续工作。

    为什么事情如此艰难? 为什么坚持以错误的方式行事? 这是你的工作吗? 如果您编写了代码,则一定要确定并描述问题。 它还可以生成出色的错误报告。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jan、

    遗憾的是、通过这些附加信息、很明显、CCS 论坛将更好地支持这一点。

    如果您的问题未在另一个主题中得到解答、请告知我们、我们将与他们合作。

    请参阅 :e2e.ti.com/.../2485031

    此致、
    AB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。