This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:ISM 频率使用法规

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/674991/cc1310-ism-frequency-usage-regulatory

器件型号:CC1310

你好

在我们的公司(现场:家用电器)中、我们考虑使用低于1GHz 的射频解决方案。 我的问题是、在全球范围内允许使用什么频率。 例如 ,美国强制使用915MHz ,欧洲则强制使用868MHz?  其他国家又如何,是否有任何文档/标准?

此致

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用这些频段可以覆盖大多数国家/地区。
    您可以通过 Google 搜索、查找您感兴趣的国家/地区的 ISM 频段。

    在全球范围(大多数国家/地区)允许使用2.4GHz 频带。

    谢谢、
    PM