This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Contiki

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/674118/contiki

主题中讨论的其他器件:CC1310BOOSTXL-SENSORSCC2650STK

我正在运行 contiki 以构建 cc1310 launchpad 的 cc26xx 网络演示。 我想使用 BOOSTXL-SENSORS 插接至 cc1310 Launchpad 来读取温度。 contiki 中是否有示例可从 BOOSTXL-SENSOR 读取温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BOOSTXL-SENSORS 使用 TMP007、该器件与 CC2650STK 上的温度传感器相同、因此 CC26xx-web-demo 已支持该传感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。。 在 contiki 上是否有一个可用于测量温度的示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经告诉过您、cc26xx-web-demo 实现了这个 TMP007温度读数。