This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:Contiki 6 LoWPAN 问题

Guru**** 2543890 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/674425/cc1310-contiki-6-lowpan-problem

器件型号:CC1310

你好!

对于我们采用 CC1310的应用、我需要阐明使用 Contiki 6 LoWPAN 进行网状通信是否满足以下要求

我们使用15.4 Stack 和 ESP 32。

1.通信是指发送和接收至少2 GB 大小的数据文件。

我通过研究发现的最大数据速率仅为200kbps。 在计算中、以这样的速度传输文件需要1小时。

使用 Contiki、我是否可以每5分钟传输一次文件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    6LoWPAN 适用于低数据应用。 如果要传输的数据大小为2G,我认为使用 Contiki 是不可行的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LoWPAN6的最大数据处理能力是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我记得正确的话、运行 Contiki 操作系统的 CC13xx 只能具有250K bps 的数据速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!

    我的文件大小为7.6 MB、持续5分钟。 对于250kbps、传输文件需要4分钟、这确实很好。
    但我不确定 Contiki 是否可以实时处理大量文件、因为实际限制。(Rx 数据240kbps)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    250kbps 是 MAC 层中的数据速率。 由于协议和有效载荷格式的原因、它将大幅降低应用的功耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Contiki LoWPAN 网状网络能否通过 ESP32而不是 BeagleBone 作为边缘路由器来实现?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不认为将 ESP 用作边缘路由器是可行的、因为它未列在 Contiki/6lbr 支持的硬件上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 Raspberry Pi 3.0是否是可行的解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、Raspberry Pi 可以工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!