This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:有哪些新器件可用的 driverlib?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1352R, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/674178/cc1312r-for-which-of-the-new-parts-is-the-driverlib-available

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件: CC1352RCC2652R

您好!

我们希望在 contiki 中添加对新 CPU 类型 CC1312R、CC1352R 和 CC2652R 的支持。 我们在 simplelink_cc13x2_sdk_1_60_00_29中搜索了一个位 、并找到了新 M4器件的新 driverlib。 但不清楚此处的 driverlib 是支持 CC13x2R 和 CC26x2R 器件、还是仅支持 CC13x2R 器件。  

我们在 ti 页上找到 了实际 driverlib 的 changelog、有人批评所有器件都有一个 driverlib、甚至是 cc13x0、cc13x2、cc25x0和 cc25x2。  

TI 是否为所有器件提供了一个 driverlib、或者我们是否必须搜索每个器件组的 SDK?

此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    cc13x2和 cc26x2器件的 DriverLib 对于所有器件都是相同的。 它不可单独下载、但在每季度发布的 SDK 版本中发布了更新的(可能)版本。

    cc13/26x2的 RTM 器件版本将使用与当前 SDK 中的版本略有不同的 driverlib、但它仍将应用于该版本的所有部分。 直到至少进一步注意、但除非出现使其无法实现的情况、否则使用统一的 driverlib 是一个计划。 保持最新的最佳策略是在两个26x2和13x2 SimpleLink MCU SDK 发布时查看它们的内部。

    此致、
    Aslak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aslak

    在 RTM 下我能理解什么? 这是 CC26x2R 类型吗?

    CC26x0和 CC13x0芯片有何区别? 这款全新 Driverlib 是否也支持它们?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    对这种混乱表示歉意。 按 RTM (上市)、我是指所有将用于生产的 x2器件的最终器件、而不是当前工程样片(RTM 前)。

    x0器件具有不同版本的 driverlib、但这应通过下的不同 SDK 内的文件夹命名进行清楚地标记 /ti/devices

    此致、
    Aslak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于间隙、有三个驱动器库:
    * cc13x0
    * cc26x0
    * cc13x2和 cc26x2

    这是对的吗?

    要获取最新的驱动程序库、我们需要下载并提取所有 SDK。 更改日志 software-dl.ti.com/.../release_notes_driverlib_cc13xx_cc26xx.html
    描述了一个不可用的 driverlib?

    此致、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    其中包括:
    * cc13x2和 cc26x2 (CC13x2 SDK / CC26x2 SDK)
    * cc2640r2 (CC2640R2 SDK)
    * cc13x0 (CC13x0 SDK、也在2640r2sdk 1.50中、但可能是疏忽)
    * cc26x0 (用于 cc26xx 的 TI-RTOS、在 products/cc26xxware_xxx 下)。 这个尚未映射到 SimpleLink SDK 文件夹结构。

    您提到的 changelog 可能不幸地被命名为整个器件系列、并将讨论所有 driverlib 类型。

    我意识到支持 Contiki 所面临的挑战与我们的常规预定发布流程目标所面临的挑战不同、如果您允许、我可以通过电子邮件与同事联系、并提供您在论坛上注册的地址; 也许可以找到更好的解决方案。

    此致、
    Aslak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果有人与我联系、我们就会找到更好的解决方案、那将会很棒。

    此致、

    Martin