请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1310 主题中讨论的其他器件:CC3220SF、 CC1310、 CC1350
您好!
我使用 CC1310 Launchpad + ENC28J60以太网控制器构建了一个网关、并在其中运行了6LBR Lite、因为我想在我构建的网关和其他2个应用(2个 CC1310 Launchpad)之间建立6LoWPAN 通信、我在其中运行 CC26xx 网络演示。 我还想在网关和 CC3220SF Launchpad 之间建立无线通信。
我所面临的问题是:
- 我已用完所有 CC1310 Launchpad 的闪存、因为6LBR Lite 的大小为128KB、Web 演示的大小也为128KB、这是 CC1310 Launchpad 的总闪存大小。
- 我找不到任何有关如何在 CC1310 Launchpad 和 CC3220SF Launchpad 之间建立无线通信的文档。
我的问题是:
- 如果 CC1310超出闪存、如何在其上运行代码? 我可以添加任何外部组件来解决该问题吗?
- 是否有任何文档可帮助进行 CC1310和 CC3220SF Launchpad 之间的通信?
谢谢、