This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC1350:CC1350 PIN/GPIO 驱动器去抖

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/673561/rtos-launchxl-cc1350-cc1350-pin-gpio-driver-debounce

器件型号:LAUNCHXL-CC1350

工具/软件:TI-RTOS

您好:

我有使用 GPIO 驱动程序在 GPIO 引脚上中断的代码。 但是、我没有执行任何去抖、也没有看到任何负面影响(即中断回调只运行一次)。 这些驱动程序是否在内部实现去抖、或者我是否有幸在 launchpad 板上使用干净的开关、并且在我从 launchpad 迁移时需要解决此问题?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    在处理嵌入式系统开发上的按钮时、最好考虑去电弧。 我建议您在软件或硬件上考虑它。 TI 驱动器不会为您实施去电弧。

    此致、
    AB