This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:传感器可以连接到收集器的最小信号强度是多少?#39?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/671664/cc1312r-what-s-the-minimum-signal-strength-that-sensor-can-connect-to-collector

器件型号:CC1312R

尊敬的 TI:

 是否有任何参数可决定传感器可连接到收集器的最小信号强度?

如果是、电流值是多少、我们是否可以调整此参数?

谢谢!

此致、

Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince、

    您可以在 BeaconNotifyIndCb 中确定收集器信标的信号强度。 回调具有一个 ApiMac_mlmeBeaconNotifyInd_t 参数、该参数包含包含包含收到 的信标的 linkQuality 的 ApiMac_panDesc_t。