This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:在自定义调制模式下从 TX 切换到空闲的时间

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/671509/cc1125-time-to-switch-from-tx-to-idle-in-custom-modulation-mode

器件型号:CC1125

您好!

在我们的应用中、我们使用 CFM 模式的 CC1125。 µs 都可以正常工作、只是当我发送 Sidle 探测器时、芯片组不会立即(或在几 μ s 内)进入空闲模式。 我已禁用自动校准、并希望芯片快速处于空闲模式(数据表显示自动校准关闭时的典型时间为0µs μ s)。 由于我们的硬件设计、在发出 SPWD 选通信号之前无法对状态寄存器进行轮询。

我已经尝试在大约0.5毫秒内读取 MARCSTATE 扩展寄存器(值为0x34)、并且它没有改变。

有什么特别的事情要做吗?

我知道芯片组有时会切换到空闲状态、因为下次 编程时、芯片组的状态为空闲。

任何帮助都是有用的。

此致、Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经做了一些测试、似乎在频带处理之后、您将在 CFM_TX_DATA_CLK 上具有48到50个脉冲。 CFM_TX_DATA_CLK 以编程的符号速率的16倍运行。

    BR
    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、我今天早上做了一些测试、得出了同样的结论。 目前、40个采样不正常、但使用48个采样即可。  

    是否有任何方法可以加快此速度(在频闪或其他内容之前禁用 CFM)?

    此致、Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    处于活动状态时、您永远不会更改模式。

    进入空闲状态之前的时间为何会出现问题? 如果您只是想知道何时可以安全地进入 睡眠 模式、并且无法轮询 MARCSTATE、则只需监控 PA_PD 信号并等待其变为高电平(保持 TX 状态)即可。

     Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    离开 TX 之前的时间是最重要的、因为我们需要准确控制无线电何时停止发射。 此外、务必要知道对讲机处于空闲模式、以便能够在正确的时刻发送睡眠模式。
    如前所述、我们处于时间受控的环境中、发送到 CC1125的消息在 DMA 缓冲区中进行了预编程、因此我们无法即时更改。 该 DMA 使用外部时钟计时(同步所有信号和所有射频路径)。

    此致、Jerome
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、但是在 PA_PD 信号上产生中断以告知器件进入睡眠状态是安全的、这样做是否不起作用?

    Siri