This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1350:无法将 CC1350置于睡眠和唤醒状态

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/671919/ccs-cc1350-unable-to-put-cc1350-to-sleep-and-wake-up

器件型号:CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试将 CC1350置于睡眠模式、然后使用中断唤醒。 微控制器不会进入睡眠模式。 以下是我的代码:

静态 PIN_Handle hPINS_SHORT;

PIN_setConfig (hPINS_SHORT、PIN_BM_INPUT_EN、SENSE_SHORT);
SHrt = PIN_getInputValue (Board_DIO25_ANALOG);


               PIN_setConfig (hPINS_SHORT、PIN_BM_IRQ、SENSE_SHORT | PIN_IRQ_BOTHEDGES);
               PIN_setConfig (hPINS_SHORT、PINCC26XX_BM_WAKEUP、SENSE_SHORT | PIN_IRQ_POedge);

               PowerCC26XX_standbyPolicy();

我尝试使用 Power_sleep (PowerCC26XX_STANDBY)函数、但它也不起作用。 当我调试代码时,我发现下面的代码是在函数 PRCMDeepsle()退出之前执行的。 基本上、深度睡眠没有启用。 在此过程中、电压在9mA 至1.8mA 之间波动。

__static_inline void
SysCtrlAonSync (空)

   //同步 AON 接口
   HWREG (AON_RTC_BASE + AON_RTC_O_SYNC);

我是一名学员、对此不了解太多。 请建议我如何继续。

谢谢、

Mrudula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mrudula:

    一个好的开始位置是 SDK 中的 pinInterrupt 示例。

    在此示例中、按钮设置为中断源。 未按下按钮时、器件将处于待机模式(睡眠)。

    此致、

    Toby

    PS:相关员额()