主题中讨论的其他器件: CC1101
您好!
我有一些将 CC1200留在 TX 中的软件错误。 我应该注意的是、CC1200被配置为不发送前导码和同步字、并且在这个错误发生前、传输工作正常。
我只想问状态字节(3:0)中的保留位是什么、或者它们是否意味着您(TI)可以帮助我弄清发生了什么情况、以便我的 CC1200不发送消息、 因为当发生此错误时、状态字节为0x0F、因此这些位都为1。 在发生此错误之前,状态字节为0x00,所以我想看看这是否对您有任何意义,这样您就可以将 mi 放在我能理解我的错误的方向上,并希望能修复它:D.
我还没有深入探讨这个问题、因此我无法告诉您 MARC_STATUS1寄存器中的内容或类似内容。 我所知道的是,消息不会发送,对于开始,我想查看这些位是否能帮助我快速解决这个问题:D
电源 无法在 NDI 下发布代码
此致、
Ugljesa