This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CAN CC1310与运行 SimpliciTI 协议的 CC1120通信

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1120, CC430F5137, SIMPLICITI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/671362/cc1310-can-cc1310-communicate-with-cc1120-running-simpliciti-protocol

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1120CC430F5137SimpliciTI

您好!

我们目前的产品中,传感器使用 CC430f5137,GW 集线器使用 CC1120,我们希望迁移到可以使用 cc1310的传感器的新版本(主要是由于 cc430f5137的内存限制)。  

cc1310能否与 CC1120通信、其中 CC1120采用 SimpliciTI 协议运行。?

谢谢你

库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在现有系统中使用了哪些数据速率等?

    简而言之、CC1310能够与 CC430/CC1120系统通信、前提是传统系统使用 CC1310支持的数据速率/偏差等。

    由于 SimpliciTI 是一个简单的堆栈、您很可能必须将其一部分移植到 CC1310才能在协议级别与传统系统通信。 您必须查看在传统系统中的节点上运行的代码、然后了解如何在 CC1310上实现这一点的最简单方法。 我认为、与尝试逐行端口连接相比、绘制一张图表来说明代码今天在节点上的工作原理并了解如何在 CC1310上实现这一点更容易。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在100kHz 带宽下使用38.4Kbps。 因此、基本而言、simplicti 必须移植到 CC1310。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    至少是 SimpliciTI 的一部分。 很可能节点中不需要所有功能。