This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1350:CCS/CC1350将固件上传到出厂时的 CC1350芯片

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/670680/ccs-cc1350-ccs-cc1350-uploading-firmware-to-an-out-of-factory-cc1350-chip

器件型号:CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

是否有人尝试使用2引脚 JTAG 接口将固件上传到 CC1350的出厂设置? 我们已经尝试取代 DS110完全5引脚接口、将 VDD、GND、nRESET、TMS 和 TCK 重新路由至电路板上 不带 TDO 和 TDI 的芯片。   我们需要在 CC Studio 上执行什么操作、或者调试器应该自动烧录 BLE 简单外设吗?  或者、您知道吗、如果需要我们对出厂外部 CC1350芯片执行任何操作。 目前、与   Launchpad 上的芯片情况相比、我们看不到 BLE 无线电。 当我们以相同的方式烧写到  焊盘上的芯片时、我们可以看到 BLE 广播。

非常感谢您在这方面的帮助。

最好

阿赫迈特