This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:DMM 模式无法接收数据包

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1184067/launchxl-cc1352p-dmm-mode-can-not-receive-package

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P

1.我使用两个 CC1352Ps_4_ LAUNCHXL 板来测试 DMM 程序。

2.一个板(名为 UART)下载< >程序,另一个主板(名为 DMM)下载< >。 这两个程序都是默认程序,尚未修改。

测试发现 UART 板可以定期接收 B 板发送的数据、串行端口软件每隔100ms 向 UART 板发送5个字节的数据。 UART 板通过射频发送数据、而 DMM 板尚未接收到数据。 此外、我们还尝试将 UART 板串行端口的 TXD 引脚对 RXD 引脚短路、以便 UART 板可以立即将从 B 板接收到的数据包返回到 DMM 板、 DMM 板不接收数据包。

调试器下面的534行没有运行、所以人们认为 DMM 板没有接收到数据。

4.我想知道它是否< >程序在发送状态和接收状态下的 RF 参数设置是否有差异? 如何修改接收参数以便 DMM 板可以接收 UART 板发送的数据包?

我们的应用是电子锁。 BLE 仅用于加电配置。 配置完成后、关闭 BLE、然后启用 SubG 定期向网关发送心跳数据包。 BLE 和 SubG 不能同时工作。 我们的应用工程< >修改最合适。