This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-RF430FRLSENSE:rf430frl152h

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1181220/tidm-rf430frlsense-rf430frl152h

器件型号:TIDM-RF430FRLSENSE
主题中讨论的其他器件:RF430FRL152H

大家好、

我需要使用 rf430frl152h 来捕获 k 热电偶的温度并通过 TRF7970发送 ISO15693。 但152的参考代码太少、如果我用 k 热电偶代替热敏电阻来捕获温度、我是否仍然可以使用官方 GUI 界面来捕获温度?

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    几乎没有针对 rf430frl152h+MSP430的软件采集和编程例程。 我不知道如何设计 和实现捕获温度信号的功能,因为除了官方 GUI 之外,没有参考资料。

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我注意到有三个代码、即默认项目、NFC 项目和 SensorHub 项目。 如果我需要收集热电偶并将其存储在 FRAM 中并从7970发送射频信号以读取标签信息、我应该选择哪个示例项目来实现该功能?

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您跟进我的问题吗?

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    SensorHub 项目正在与 GUI 配合使用。 无论如何、温度计算应在片外完成(在本例中为 GUI)。 有关 通用指南、请参阅常见问题解答文档中的第4.1节。 如果您更改热敏电阻、则需要在计算中考虑这一点。 GUI 中的计算将不再起作用。

    此致、

    Andreas。