This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:如何为 BLE 和 SMA 设计用于射频的 PCB 天线

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1184607/cc1352r-how-to-design-pcb-antenna-for-ble-and-sma-for-rf

器件型号:CC1352R

尊敬的专家:

目前、我们已经开始了自己的基于 CC1352R 的定制设计板、我们决定为 BLE 制造2.4GHz PCB 天线、并为 SUB1GHZ 设计一个 UFL 连接器。我对此有疑问、具体如下:

1.CC1352R 传感器标签具有我们想要的相同设计、但在这里您使用的是0900PC15A0036E–射频平衡-非平衡变压器862MHz ~ 928MHz、2.4GHz ~ 2.5GHz 、但如果我提到 CC1352R Launch Pad、您更喜欢 LC Diplexer、我需要做的是、 我遵循哪种设计来实现 BLE 和低于1GHz 的高效率。

我只是 射频设计领域的一名专业技术...

此致

Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    您可以通过分立式组件解决方案和 IPC 解决方案实现良好的性能。 分立式组件解决方案的主要优势是您只能获得一个射频端口。 IPC 解决方案的优点是组件数量显著减少到少数。 如需更多信息、我建议您阅读下面有关此内容的应用手册:

     https://www.ti.com/lit/pdf/swra629

    此致、

    Haiatullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的建议、我在两天内完成了我的设计、因此我需要得到射频器件设计的确认是否标记为德州仪器指南、因此请分享一个私人链接来分享设计。

    此致

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    应通过我们的设计审查页面申请所有设计审查、该页面可在此处找到:

    https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS

    此致、

    Haiatullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的建议、我会将邮件发送给团队进行评估...

    此致

    Surya