This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:接收从 CC430迁移到 CC1310的问题

Guru**** 1091410 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC430F5133, CC1101, CC1350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/724079/cc1310-receive-issues-with-migration-from-cc430-to-cc1310

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC430F5133CC1101CC1350

我正在将现有产品从 CC430F5133迁移到 CC1310。 当我从 CC30传输到 CC1310时、我遇到接收问题。

我正在使用 RFStudio 进行传输、RFStudio 与 CC430连接到我的当前板。 我收到的是 CC1310 Launchpad。

设置如下:

载波频率:911.99755MHz

符号速率: 2.4kBaud

调制:2-FSK

偏差:5kHz

RX 滤波器带宽:CC1310上为59KHz  

TX 功率:0dBm、单位之间的距离= 1米。

在第1705页的《CC1310技术参考手册》中、它指出" FSK 调制的位极性由 bBitVersal 给出、该位必须为1才能与 CC1101兼容"。 如果我按照手册中的说明将其设置为1、则设备将完全无法通信。 如果我将其设置为0、则可以根据我为 CC1310设置的载波频率在2个单元之间进行通信。 为了与 CC430F5133兼容、该设置必须是什么?

我测量了 CC430板的 CW 频率、频率为911.9752MHz。  我测量了 CC1310 Launchpad 的 CW 频率、频率为911.9978MHz。 当 CC1310的 RX 滤波器带宽设置为59kHz 时、我无法使用 CC1310接收任何数据包。  如果载波频率仅以22.6kHz 的频率间隔且偏差为5kHz、为什么 CC1310无法接收来自 CC430的数据包?

我逐渐将 CC1310的载波频率设置从911.99755MHz 的标称频率降低到能够接收到 CC430发送的100%数据包。  该范围的高频率为911.98517MHz、低频率为911.97032MHz。 在这2个频率上、我可以接收到 CC430发送的100%数据包、但是 RSSI 比 频带中心的 RSSI 低6dB。 这对应于 RX 带宽仅为28.5kHz。 如果设置为59kHz、RX 带宽为何如此低?

我担心、即使我将 CC1310上的载波频率设置为接近我们使用的实际频率值、也可能无法随时间推移和温度变化与现有单元进行通信。 我是否可以在 CC1310上调整任何其他参数 以确保与我们现有的 CC430器件兼容?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关低数据速率和 CC1310的信息、请参阅 www.ti.com/.../swra566.pdf

    我怀疑您刚才已将数据速率设置为2.4kbps、这将提供低频偏移容差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我将尝试此方法并使用结果更新线程。

    此外、请确认 bBitVersal 位必须为"0"才能与 CC430兼容、而不是技术参考指南中所述的"1"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有 CC430来测试它。 不管怎样、如果您有 CC430板和 CC1350板、这都非常容易进行测试。 如果 bBitVersal ="0"工作正常、否则请尝试"1"。