This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC1312R:Linux 网关的软件参考代码

Guru**** 2512395 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP0084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/683762/linux-cc1312r-software-reference-code-for-linux-gateway

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:TIDEP0084

工具/软件:Linux

您好!  

TI-15-4-stack-gateway-linux-SDK 和 tidep0084

这两种封装之间的区别是什么?  

例如、在/collector/appsrv.c 中、两个软件包使用不同的方法在收集器和网关 appsrv 客户端之间交换数据。

此外、源代码更新不一致。

最新的 TI-15-4-stack-gateway-linux-SDK 版本为2018年4月18日发布的2.05.00.11、而最近的 tidep0084更新仍在2018年3月5日发布。

我想知道 TI 正式维护哪个封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    TI-15-4-stack-gateway-linux-SDK 实现了低于1GHz 无线网络 Linux 网关、还支持2.4GHz 频带。 这与 TIDEP0084提供的基于 TI-RTOS 的传感器到云物联网解决方案进行了比较。 我将向 TI 设计作者回电、以了解详情。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、您好吗、是否有任何更新可以与我们分享?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、两者都由 TI 正式维护。 但是 、在最新的 TI-15-4-stack-gateway-linux-SDK 版本之后更新到 www.ti.com/.../tidep0084可能需要一段时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    两者均由 TI 维护、但 tidep0084通常落后1个 SDK 版本。 这两种方法的主要区别在于,第0084版提供了与云(IBM Cloud 或 AWS IoT)连接的支持 如果您不需要云连接或想要构建自己的实施方案以从头连接到云、则可以使用开箱即用的 TI-15-4-stack-gateway-linux-SDK。

    此致、
    Hector
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    在 TI-15-4-stack-gateway-linux-SDK 中、google protobuf 用于打包消息、但在 tidep0084中不是这样。

    背后是否有任何设计注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、从 tidep0084中删除 protobuf 的主要原因是为了让开发人员更轻松地向传感器到云设计中添加新的传感器支持。