This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1310:CC1310 Ti15.4非 FH FCC 兼容调制

Guru**** 2769805 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/682695/rtos-cc1310-cc1310-ti15-4-non-fh-fcc-compliant-modulation

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:SimpliciTI

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在寻找 TI 15.4附带的符合 FCC 标准的调制器、它允许我以14dBm+的频率进行传输、而无需执行跳频。 据我所知、50kbps GFSK 和5kbps SLM 都不能满足我的需求、因为它们不够宽。

SVS 在上一篇文章中提到了这一点:

有人能否澄清 SVS 所指的确切调制实施是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您希望在不跳频的情况下发送14dBm 功率、则需要大于500kHz 的信号带宽。 在这种情况下、15.4堆栈未实现数据速率/模式。

    15.4堆栈已实现跳频、如果启用、则可以使用14dBm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在以下帖子的末尾: e2e.ti.com/.../2266054、传递了一些 Smart RF Studio 文件、这些文件是符合 FCC 标准的 DSSS (不具有14dBm)。 我还想评估该模式。

    您能为符合 FCC 标准的 DSSS TX 模式提供这些文件吗? 我想在设置跳频应用的同时评估该范围。

    我不太擅长阅读第15部分 DSSS 要求、并将其转换为我的频谱分析仪上的实际读数(确保在构建此产品之前我会得到...)。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim:我没有文件。 他们是由另一个团体制作的,我要求他们,但到目前为止,他们没有运气。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之三、我了解这是如何在一家大公司中实现的。  我正在通过设计准备和解决任何问题来运行 Launchpad。  系统的实际 PCB 布局和编码应该非常简单。  如果/当您收到这些文件时、请重新与我连接。  我最初是计划进行跳频、但我希望看到系统符合 FCC 标准的扩频范围(我们在办公室内有一些合适的 EMI 天线、因此在符合性前的气味测试中可以获得相当好的读数)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您需要的内容可在 e2e.ti.com/.../685835中找到
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将对此进行检查。 我和 TA 谈过、他说他们正在进行评测的 WB DSSS 具有与50 kpbs 2-FSK 相似的性能。 遗憾的是、我仍在追逐跳频! 在处理 RTOS 以及出现的任何其他问题时、我会缓慢地与技术支持团队合作。 我在 RX 和 TX (完全内置的软件、不是示例...)之间使用了625bps 窄带配置文件。 我需要将跳频滚动到下一个位置、这可能是最困难的部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TA 的团队与 WB-DSSS 解决方案合作、因此他最好询问这一特性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考:我已配置400kbps、2GFSK 波形。 它看起来在+14dBm 时符合 FCC 标准。 不是理想的测试范围、但使用库存 LP PCB 天线时为~330米。 我们制造了一个800米以上的定制 TX 电路、这就是 CC1310的目标。我感谢您的帮助! 我会不断发布消息、因为我会跳出一些问题。 这个项目的节奏比较悠闲。 (我确实编写了裸机射频协议、类似于射频内核的实际操作。 4x 过采样、前导码/同步字、时钟校正、FEC、曼彻斯特、 CRC 和 NRZ/位填充、但我们的 RX 确实更喜欢曼彻斯特信号! 取决于我猜的器件。。。)

    老实说、PCB 布局和软件非常简单、它主要是用于确定时序和无线电操作的东西。 这是我第一次使用 RTOS。 我不得不说、我不喜欢不知道所有的操作尼特数、但我很高兴推出回调函数并继续使用。