请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1200EMK-868-930 主题中讨论的其他器件:CC1200
大家好、
我想知道 CC1200是否有任何实现 IEEE 802.15.4g 标准的代码/示例。 看到这种情况真的很好。 我的原始查询是为了查看此标准是否可以为我执行脏工作(例如数据包处理、ACK 数据包、性能提升等)。 我知道上述内容可以在我的规范中完成、但标准附带了额外的福利、不是吗? 此外、数据表不足以提供完整的方案。
大约在两年前(截至今天)、这里有一个与此相关的问题。 我本会在该页面上使用"+提出相关问题"、但奇怪的是、单击它没有任何作用。 在这个答案中的唯一链接以及在该网站中的几十个其他链接之后、我的沮丧情绪才会放大。 我觉得这个过程也很麻烦。
提前感谢。 美好的一天!