This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:与1125配合使用的原理图

Guru**** 2556760 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/723615/cc1190-schematic-for-use-with-1125

器件型号:CC1190
主题中讨论的其他器件:CC1125

您好!

我已经了解了使用 CC1190范围扩展器和 CC1125 IC 的原理图、但没有发现任何问题。

可能在错误的地方或其他地方查看、但是否有人能很好地向我指出有用的东西?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、dnlda、

    我建议您遵循以下参考设计: www.ti.com/.../tidr235.pdf

    此致、
    AB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BMIS202屏蔽是否仅适用于 CC1190或 CC1190和 CC112X?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设计的 CC1190部分仅需要此屏蔽、   有关详细信息、请参阅此处的完整参考设计:。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!