This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:CC1350传感器标签的待机功耗大约680uA 如何降低?

Guru**** 2537140 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350STK, OPT3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/723009/cc1350stk-standby-power-consumption-of-cc1350-sensor-tag-approx-680ua-how-to-get-lower

器件型号:CC1350STK
主题中讨论的其他器件: OPT3001

我正在从事一个项目、在转到定制设计之前、我们将使用 CC1350STK sensortag 作为概念验证。 为了验证概念、我们需要从 CR2032获得大约60-90天的电池寿命、因此我估计需要大约50uA 或更高的待机功耗。

我有一个应用在传感器标签上运行、但我的空闲电流大约为3.5mA、我还尝试了瞬时电流消耗曲线与 LED 关闭时类似的示例。 我在 https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/156/CC1350SensorTag_5F00_BLE_5F00_All_5F00_v1_5F00_31.zip 上使用十六进制文件用原始固件刷新了传感器标签  、并获得680uA 的待机功耗。 因此、Pinstandby 示例似乎未针对传感器标签硬件的最低功耗进行优化。 我猜我需要检查是否有任何下拉 GPIO、或者需要将一些传感器设置为低功耗状态以实现680uA。  

 如果必须的话、我不反对去焊一些部件、但我显然是在尝试避免这种情况、所以我的问题是、如果680uA 是在不修改传感器标签硬件的情况下可实现的最低功耗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我正在回答我自己的问题、但它可能会帮助某人...

    理论上、如果一切都处于待机状态、它看起来是可以实现的。 对于默认固件、看起来存储器或陀螺仪未处于断电状态。 我本以为默认固件会经过优化、以实现最长的电池寿命、因此我希望在这里不会错过任何东西!  

    下面是各个器件数据表中的最小和最大功耗估算值。 如果有人有传感器的睡眠模式代码,那会非常有帮助:-)

    供应商器件型号 最小 I 最大 I
    MX25R8035FZUIL0 0.35. 4000
    MPU-9250 8. 3700
    CC1350F128RGZ 3. 3500
    DRV5032FBDBZR 3.5. 2000年
    HDC1000YPA 0.2. 200
    TPS22910AYZV (2个安装) 14. 20.
    SPH0641LM4H-1 0.7. 8.
    OPT3001 0.3. 3.7.
    BMP280 0.1. 2.7.
    TMP007 (未安装)
    30uA 13、434uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否看到过以下帖子: e2e.ti.com/.../2664937