This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:异步 Rx 模式

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/682576/cc1350-asynchronous-rx-mode

器件型号:CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1101

您好!

 您能否更好地阐明如何将 CC13xx 器件用于异步模式、以及哪些因素使其变得困难?

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是针对与原始帖子相同的客户还是不相关的案例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我与另一位请求此功能的客户打交道

    谢谢

    Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供一些有关数据包格式、调制、数据速率、偏差等的信息? 这是传统系统吗? 他们期望/需要具有什么性能?

    该芯片不是为异步模式设计的。 这是可能的、但性能不是最佳的、在大多数情况下、使用 CC1101将提供更好的性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您对此请求是否有更多反馈?