This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:器件供货情况

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/722699/cc1312r-parts-availability

器件型号:CC1312R

下午好!

我们使用 XCC1312R1F3RGZR 来评估应用、并在此基础上开发了一个电路板。 我们处于生产阶段、并有疑问:生产部件 CC1312R1F3RGZR 和 CC1312R1F3RGZT 之间有何区别? 是否可以使用它们中的任何一个来替代预量产器件 XCC1312R1F3RGZR?

谢谢、此致、

Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amir、

    器件名称中的最后一个字母是区分小卷带和大卷带(每包300个、3000个)。 目前仅提供预制器件。 量产版本还需要通过迁移到最新的 SDK 进行软件更新。

    此致、
    Fredrik