Other Parts Discussed in Thread: CC1125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1125 您好!
我最近获得 了 CC1125开发套件、我已经运行了基本测试来确认它们是否正常工作。 还可查看数据表(通信协议/ FIFO 寄存器?) 和软件示例。 假设我大致了解了一切的工作原理。
那么、我的问题是、您如何建议使用不同的 MCU 在不同的平台上连接用于 TX/RX 的 CC1125? (SPI。但是发送的数据/数据包应该是什么样子?) 任何形式的指导都能指明我的正确方向,我们对此表示赞赏。
谢谢。