This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:从 Rx 到 TX 和 TX 到 Rx 的 cc1125切换时间

Guru**** 2537450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/722438/cc1125-cc1125-switching-time-from-rx-to-tx-and-tx-to-rx

器件型号:CC1125

从 Rx 到 TX 和 TX 到 Rx 的切换时间是多少?

我将这个测量值设置为2至3ms。

为什么需要这么长时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudhir、  

    数据表中给出了开关时间。 如果您无法访问、那么我认为最常见的问题是软件优化、这是确保命令发布速度足够快所必需的。

    TX/RX 周转时间应为50us。

    此致、
    /TA